This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:LRA 初始化问题

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1296925/drv2605l-lra-initialization-question

器件型号:DRV2605L
主题中讨论的其他器件:DRV2605

您好:

  我对 中的 LRA 初始化示例有疑问 如下所示:

我应该如何设置寄存器0x18和0x19? 我是否可以在不设置默认值的情况下使用它们?

谢谢

比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    您不会设置这些寄存器。 在您运行自动校准后、寄存器将随结果更新。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、悉尼:

       感谢您的答复。

    比尔