This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV120:未实现输出(保持)电流

Guru**** 2465480 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1297967/drv120-output-hold-current-not-achieved

器件型号:DRV120

大家好。 我正在使用8引脚 DRV120、24V 电源、83欧姆螺线管。 采用8引脚封装时、我无法在外部设置保持电流、它应该默认为50mA。 ~、启用 DRV120后、我只能看到提供了 Δ V 10mA (基于工作台电源读数)。 请参阅下面的原理图、"vent_out"连接到螺线管的一侧、另一侧连接到24V 电源。 感谢洞察力,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、"vent_EN"由3.3V MCU GPIO 驱动至高电平或低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外值得一提的是、开发板遇到了类似问题。 我使用的螺线管是195205-233

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、

    您能否提供一些示波器捕获、说明您记录保持电流的情况?  在 TI EVM 上看到同样的问题?

    此致、

    瑞安