This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C-Q1:DRV8316C-Q1和 DRV8316REVM 评估板

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8316REVM, DRV8316C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1297620/drv8316c-q1-drv8316c-q1-and-drv8316revm-evaluation-board

器件型号:DRV8316C-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8316REVM

大家好、

我有 DRV8316REVM 板和 DRV8316CR-Q1 IC。 DRV8316REVM 电路板运行正常、但当我移除连接到 DRV8316REVM 电路板的 DRV8316RRGFR 并将其替换为 DRV8316CR-Q1时、电路无法正常工作、并且我无法看到相位输出。 会有什么原因。 DRV8316C-Q1与 DRV8316RRGFR 之间的区别是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Cem、

     DRV8316R 和 DRV8316CR-Q1是引脚对引脚兼容的、应与 DRV8316REVM 上的 IC 交换配合使用。

    是否确保了正确连接/焊接? 是否触发了故障? 休眠引脚是否为逻辑高电平?

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    我检查了连接、焊料没有问题。 DRVOFF 引脚逻辑低电平、NSleep 引脚逻辑高电平。 它在 SPI 上不工作。 此外、DRV8316RRGFR 能够在 PCB I 设计中工作、但 DRV8316C-Q1不能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Cem、

    您是否要测试 Q1版本的另一个 IC? 我怀疑是否存在 IC 损坏。 您能详细说明一下"在 SPI 上不工作"吗? 故障 LED 是否亮起?

    此致!
    阿克沙伊