This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:可以订购其他透镜材料?

Guru**** 2464810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1298249/ulc1001-drv290xevm-other-lens-materials-can-be-ordered

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM

您好、E2E 团队:

在我们的测试中、我们希望了解其他透镜材料的清洁效果如何。

在您的机械数据表中、您指的是其他可能的透镜材料列表。

是否可以购买 LCS 系统、使用这些镜头材料之一进行测试?

此致

安雅  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anja、您好!

    感谢您的联系。 我们仅销售具有一个镜头(最后一个是列表)的镜头盖原型。  这些列表将显示我们在开发 LCS 时考虑的其他选项。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的悉尼:

    好的。 感谢您的回答。 那么我想知道您完成 LCS 开发的时间表或目标是什么? 我们在开发阶段和串行生产中使用它也很有趣...

    如果我们的镜头坏了、是可以通过 TI 购买新镜头还是只购买整个 LCS 系统?

    此致  

    安雅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anja、您好!

    我们已经推出了圆柱形压电式透镜盖板系统、并正在致力于在年底推出环形压电式透镜盖板系统。 虽然这些镜头盖系统只是用于评估的原型、不用于生产。 生产 LCS 的开发和测试必须由客户拥有。  

    您可以在该页面申请订购圆柱形 LCS (LCS-FL-CYL20): https://www.ti.com/tool/ULC1001-DRV290XEVM 
    我们不销售 LCS 的单个部件,但我不相信我们以前看到过 LCS 镜头的任何损坏。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特