This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C:电源序列

Guru**** 2464780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1298779/drv8316c-power-supply-sequence

器件型号:DRV8316C

您好、团队成员:

在 VM 和 VIN (对于逻辑)之间分离电源轨的用例中、如果在 VM=0V 时提供 VIN、是否存在任何问题?
我预计不会出现大电流泄漏路径等问题。

提前感谢。
泽本山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S.Sawamoto:

    如果在 VM=0V 时提供 VIN、则不应出现任何问题。 逻辑电平电压输入往往不会损坏任何东西、因为功率耗散不足。 电路也不应运行、因为它未通电、因此接收逻辑高电平输入不会意外操作器件。

    此致、

    亚拉