主题中讨论的其他器件:DRV10983、 DRV10982-Q1、
如何识别 DRV10983?
通常、I2C 器件完全可以通过它存在于 I2C 地址中进行检测(在封闭架构中)。 但是、某些器件可能默认使用或通过错误的配置共享相同的地址。
对于我的应用、我需要处理0x52位置存在的另一个 IC 的情况、并且能够检测部署哪个驱动程序或标记异常。
我倾向于积极识别 DRV10983 (简单)、而不是通过消除(复杂和不安全)来选择它
因此、虽然有很多地址丢失、但是典型 ID 寄存器中没有显示出来。 是否有一个我可以使用的未记录的功能、或者可能是一个简单的指纹?
可能我漏掉了明显的事实。
非常感谢
史蒂夫
但现在我感到困惑。 。 。
我查看了 DRV10982-Q1数据表、它有一组8位寄存器和一个 ID 寄存器、然后发现了 DRV1083-Q1数据表、其中的寄存器完全相同、这与我的上述注释相矛盾。
那么、 DRV10983 和 DRV10983-Q1的数据表为什么 差别很大? 对于 DRV10983、我应该使用哪种方法?