This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8847:独立电桥运行时的电流调节

Guru**** 2668255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1299329/drv8847-current-regulation-at-independent-bridge-operation

器件型号:DRV8847

您好、团队成员:

我是否可以在 独立电桥模式(半桥运行)下使用电流再生?

在数据表中、似乎无法实现、因为 ISEN12和 ISEN34已连接到 GND。

如果不可能、是否可以推荐类似器件、可以推荐哪种器件?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuwahara-San、

    可以在独立1/2桥模式下实现电流调节。 该图显示了一种驱动继电器或螺线管线圈的情况、在这种情况下未实施电流调节、但可以将电流检测电阻器连接到 ISEN12或 ISEN34、用于驱动 BDC 或步进电机的电流调节。  

    此致!

    大卫