请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8836 尊敬的团队:
下面是一个有关 DRV8836的设计问题、如果 SOC I/O 电源轨为1.8V、我们是否需要为控制信号添加电平转换? 我们知道、VIH 应为0.5Vcc、我们的设计是否存在任何风险?

非常感谢。
吉米
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Jimmy、
此致、Murugavel