This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8461:用于计算开关损耗的开关频率在哪里?

Guru**** 2464030 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8461

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1297461/drv8461-where-is-30khz-of-switching-frequency-for-switching-loss-calculation-come-from

器件型号:DRV8461

大家好!

我的一个客户正在考虑将 DRV8461用于他们的新产品。

对于 开关损耗的计算、他们有以下疑问:
请你给我答复吗?

问题1:
在"8.2.4.3开关损耗"部分中将30kHz 用作 PWM 开关频率。
这是什么"PWM 开关频率"? 或者它来自哪里?  

问题2. 如何计算该"PWM 开关频率"。

非常感谢您的答复。

此致、
和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和屋山:

    PWM 开关频率是输入信号的开关频率。  

    建议开关频率为100kHz、绝对最大值为500kHz。

    DRV8461具有 STEP/DIR 接口。 这意味着会向 STEP 引脚发送一个脉冲以触发步进电机的每个步进序列。 STEP 的上升沿使微步进分度器前进、而 DIR 引脚设置方向。 分度器表可在数据表的表7.7中找到。  

    PWM 开关频率由 MCU 生成并发送到驱动器。 频率的选择取决于所需的输出波形和满量程电流。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的答复。
    回复对客户和我很有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    和也。