This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8315EVM:上升浮动相位出现异常行为

Guru**** 2464030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1290638/mct8315evm-unusual-behaviour-of-the-rising-floating-phase

器件型号:MCT8315EVM

您好、我将对 BLDC 电机的启动波形进行优化、在高负载启动期间、我看到了 上升浮动相位的这种异常行为。

为什么上升的浮点相位有时比启动斜坡参数 A1和 A2指定的预期换向周期长?

延长换向周期有什么好处、如何确定它?

感谢您的支持。

此致

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我需要一些时间来了解这一点、我的目标是在下星期四之前与您联系。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、  

    你发现了什么吗?

    此致
    马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    如果您提供的放大部分捕获是在算法状态处于开环时发生的、则 器件不知道会导致不对称相电压的真正 BEMF 过零、因为器件 会在开环状态下进行"盲换向"。

    如果 在器件  处于闭环状态时发生这种情况 、则调整消隐时间[TBLANK]将有助于使所有三个相电压实现对称。

    此致、

    约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、  

    在我看来、启动阶段的"开环"意味着换向时间随着每次换向而永久减少、而无需查看 BEMF (由 启动斜坡参数 A1和 A2决定)、并且只有在"闭环"中才是用作基准的过零。
    或者、如果它仍然需要调节换向时间、那么该启动算法会希望看到什么呢?

    我的原始问题是:
    延长换向周期有什么好处、如何确定它?

    感谢你能抽出时间。


    此致、  
    马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我稍后会进一步研究您的问题。 我将在12月1日前联系您。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、  

    你发现了什么吗?

    此致
    马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    延长换向期的优点是什么,它是如何确定的?

    在开环运行期间延长换向周期没有什么特别的优势。 这些延长的换向时间是算法盲目地使电机换向的结果。 由于采用盲换向、电机驱动器可能无法使用正确时序换向、从而导致在您提供的捕获中看到更长的浮动相位。

    希望这更好地回答了您的问题。

    此致、

    约书亚