This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306:BLDC 电机饱和问题?

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1297167/drv8306-bldc-motor-saturation-issue

器件型号:DRV8306

您好!

我们围绕 DRV8306 IC 开发了一个 BLDC 驱动器来驱动 BLDC 电机。 随附了电机的数据表、并随附了 PCB 的原理图。

我们遇到的问题是、在空载测试期间、电机电流会意外斜升并跳闸电流保护功能、进而禁用电机。 根据电机数据表、空载电流应该在6A 左右、但是我们的测量显示、电流达到80A、然后触发保护。 对流入驱动器的总电流的测量是在分流 R30上进行的、具体连接在下面。

我们认为、当前从最小值转换到最大值的时间间隔与一个霍尔段的转换有关。 每次转子处于新的霍尔段时、电流转换都会重复。

我们认为电流测量类似于磁芯饱和、因此电流会快速增加、但无法找到在空载时为什么会发生这种情况的解释。

我们正在寻找任何可以帮助我们解决这个问题的建议。

谢谢。

Samo Smodiš ć

e2e.ti.com/.../231005-SCH-v02-Alpha-Proto-Motor-Driver.pdf

e2e.ti.com/.../2870.230821-Johnson-E11IHM-motor.pdf