This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311:寄存器复位值错误

Guru**** 2465380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1294652/drv8311-register-reset-value-error

器件型号:DRV8311

大家好、

我目前   使用 tSPI 与2个 DRV8311P 芯片通信。  上电后、一些寄存器值与数据表不同、如下所示:

DEV_STS1 (0x00)为0x0081、数据表为 0x0080;

FLT_MODE (0x10)为 0x0015、数据表为0x0115;

PWMG_PERIOD (0x18) 是 0x03e8、 数据表是 0x0000;

PWMG_CTRL (0x1D) 为 0x001D、 数据表为 0x0000;

DRV_CTRL (0x22) 为 0x0003、 数据表为 0x0000;

SYS_CTRL (0x3F) 为 0x0008、 数据表为0x0000。

为什么 DRV8311P 有此问题?  您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:   

    让我看看这个并查看我们的一些文档。  我会随时向您通报最新情况。

    此致、  

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:  

    感谢您的耐心。  

    我将目标是在本周结束之前提供进一步的更新、我想询问观察到的这些寄存器值是否与器件输出/状态相匹配?

    例如、在 DRV_CTRL = 0x0003h 的情况下、该参数是否与压摆率设置为230V/us 的器件相关(与寄存器映射(如下所示)?

      

    此致、

    -约书亚