This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434S:步进驱动器

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434S, MSP430F2617, DRV8434SEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1300470/drv8434s-stepper-driver

器件型号:DRV8434S
主题中讨论的其他器件: MSP430F2617

您好!

我正在使用您的 CCS IDE 着手一个基本步进电机项目。我有一个关于 DRV8434S 步进驱动器的问题。

在 DRV8434S GUI 中、我可以轻松指定电机移动的步进数或速度。 现在、我的问题是、

如果我想直接从 IDE 控制电机、是使用内置 API 还是需要创建自己的 API?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shahar、您好!

    我假设您将 MSP430器件与 CCS IDE 搭配使用。DRV8434SEVM 使用 MSP430F2617及其相关固件、以支持所有 DRV8434SEVM GUI 功能。  

    包含源代码的 CCS 工程可从网站下载。 您可能已经下载了这些文件。 其中一个.h 文件具有用于支持 GUI 中每个小部件的全局变量。 您可以更改这些变量的输入或默认条件,并以一定的斜升速率和目标速度驱动步进电机,所有设置都是固定的,但100%重复使用现有的 API。

    或者、您可以创建自己的斜坡速率和步进输出固件 API 来驱动电机。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!