主题中讨论的其他器件: DRV8243S-Q1LEVM
您好!
我们目前正在努力在其中一种设计中实现 DRV8873。 我们使用 DRV8873S 来控制(永磁)有刷直流电机。 我们的应用要求电机驱动器可以感应输出端的负载或开路连接(Hi-Z)。 应用软件预计这一点。
在测试 DRV8873S +电机期间、我们使用了 EVM 套件随附的 GUI 软件。 开路负载检测(OLD)会遇到问题。 我们有几个问题:
-无源 OLD 位不会在电机未通电时断开。 我们如何使用无源 OLD?
-当我们使用有源 OLD 时,旧位为[0],但当电动机旋转时,位变为[1]。 电机仍在旋转。
您是否会推荐其他电机驱动器? 我们需要24V 3A 的器件
谢谢!