This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:如何估算 DRV8825的损耗功率

Guru**** 2465380 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434, DRV8825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1296397/drv8825-how-to-estimate-the-loss-wattage-of-drv8825

器件型号:DRV8825
主题中讨论的其他器件:DRV8434

尊敬的团队:

我们的客户希望估算其电路板中的热风险。

如您所知 、热性能信息位于数据表中。

但是 、它们不知道如何估算 功率损耗。

您能告诉我们如何估算损耗功率吗?

此致、

松冈诚二郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matsuoka-San、

    感谢您在此论坛中发帖。   可采用 DRV8434数据表 www.ti.com/.../drv8434.pdf 第35页到第37页"8.2.2.5热应用"中的详细计算方法来估算功率损耗。

    在本 E2E 常见问题解答中  、e2e.ti.com/.../faq-how-to-estimate-die-temperature-of-stepper-driver 中有一个使用这些计算的 Excel .calculator。  

    我希望这对您有所帮助。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel-San

    我将接管该主题。 感谢您的支持。

    Regrds、

    马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Half Murugavel-San、

    我收到了客户的其他问题。

    关于 Excel 参数、客户如何确定以下参数?

    TOFF:如果是 DRV8825、哪里提到了 PWM 关断时间?
    ITRIP:设置的当前值是否正确? (在本例中为1.5A)
    体二极管电压:是 IC 中内置的二极管吗?  它在哪里被提及吗?
    IQ:它是用于 VM 工作电源电流的8mA 吗?
    Theata J:这是31.6°C/W 的意思吗?

    此致、
    马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,足立山,

    我会在您的问题主题旁边给出一些评论。

    TOFF:DRV8825采用固定频率 PWM 进行电流斩波。 PWM 频率规格在数据表中。 TOFF 将取决于给定 IFS 和 VM 电压下的电机转速。 这可以通过查看其中一个输出引脚电压关断时间来测量。 对于近似计算方法、可以假设30 kHz 时间段的50%。

    ITRIP:是的、您是正确的。

    体二极管电压:是的、它是输出 FET 的体二极管。 使用0.7V。

    IQ:它是用于 VM 工作电源电流的8mA 吗? 是
    Theata J:这是31.6°C/W 的意思吗? 是

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel-San、

    感谢您的支持。 我收到了 客户的其他问题。

    应如何确定 BEMF?

    此致、
    马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Masa-San、

    请参阅我在第一封邮件中链接的常见问题解答。 请参阅下面突出显示的信息。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel-San:

    感谢您强调这一点、我有两个问题。

    [1]如何测量额定持有扭矩? 或者该值是否如步进电机目录中所列? 此外、该 N/m 的单位是多少?

    [2] revs_per_second 是否意味着电机每秒转数?

    此致、
    马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa-San:

    1.是的,来自步进电机数据表,单位为 Nm。  

    2.正确。 有些供应商还提供了步进电机的反电动势与速度曲线。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murugavael-San,

    我收到了客户的另一个问题。

    在连接耦合电机以测量 BEMF 的情况下、要测量 BEMF、我应该为耦合电机测量什么?
    此时、客户是否应该将驱动器中使用的电机与耦合电机相同? 客户要求我告诉他要测试什么配置。

    此致、
    马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Masa-San、

    受测步进电机必须使用耦合驱动电机以与应用相同的目标速度旋转。 只要速度是所需值、它就可以是任何电机、但无关紧要。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel-San、

     客户 是否应该测量耦合电机以测量 BEMF? 哪个引脚?

    此致、
    马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Masa-San、

    它们必须测量步进电机的输出电压振幅、同时 使用另一个电机对其进行机械驱动。 测量 A1和 A2 或者 B1和 B2、两者相同。  

    此致、Murugavel。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel-San、

    感谢您的支持。 我了解。

    此致、
    马萨