大家好、支持团队。
我的客户遇到了一个严重问题。
AOUT 输出端会发生-1.75V (186ns)下冲。 波形如下图。

100ns 的绝对最大额定值为-3V、这是否可接受?
如果不是、您能给我一些改善下冲的建议吗?
此致、
千兆
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、支持团队。
我的客户遇到了一个严重问题。
AOUT 输出端会发生-1.75V (186ns)下冲。 波形如下图。

100ns 的绝对最大额定值为-3V、这是否可接受?
如果不是、您能给我一些改善下冲的建议吗?
此致、
千兆
您好!
黄色迹线是什么波形、是流经 A 相的电流还是其中一个 AOUT 上的电压? 如果是电压、我不会看到与电流调节相对应的任何电压斩波。 使用了什么衰减模式?
如果这是电流波形(我认为使用了全步进模式)、它看起来很正常。 此凸点可能是由于反电动势导致的、如果电机有机械负载、反电动势将减小或消失。 您提到的规格是输出引脚上的电压规格。
请澄清。
此致、Murugavel
您好!
感谢您的澄清。 由于 电机线圈的电感反冲加上体二极管压降、这种低于 GND 或高于电源轨的电压增加发生在电桥死区时间期间。 这是正常行为、驱动程序设计为能够支持这一点。 通常、该电压不超过1V。 请参阅下面的 DRV8426EVM 和 NEMA17步进电机相电压捕捉。


我查看了客户的电压波形捕获图。 GND 电势的偏移似乎为负875mV。 我预计它为0V。 峰值差值< 1V、实际上-(1.75V-0.875)=- 0.875V。根据差值、它看起来处于-1V 的连续绝对最大规格范围内。 我在 EVM 设置中观察到接近该差值、并且没有偏移。 也许是与示波器接地相关的问题?

此致、Murugavel