This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8426:AOUT 处的下冲

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8426EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1298713/drv8426-undershoot-at-aout

器件型号:DRV8426

大家好、支持团队。

我的客户遇到了一个严重问题。

AOUT 输出端会发生-1.75V (186ns)下冲。 波形如下图。

100ns 的绝对最大额定值为-3V、这是否可接受?
如果不是、您能给我一些改善下冲的建议吗?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    黄色迹线是什么波形、是流经 A 相的电流还是其中一个 AOUT 上的电压? 如果是电压、我不会看到与电流调节相对应的任何电压斩波。 使用了什么衰减模式?

    如果这是电流波形(我认为使用了全步进模式)、它看起来很正常。 此凸点可能是由于反电动势导致的、如果电机有机械负载、反电动势将减小或消失。 您提到的规格是输出引脚上的电压规格。

    请澄清。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murugavel-San

    感谢您的答复。

    黄色迹线表示 AOUT 的电压。

    波形中没有电流轨迹。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。 由于  电机线圈的电感反冲加上体二极管压降、这种低于 GND 或高于电源轨的电压增加发生在电桥死区时间期间。 这是正常行为、驱动程序设计为能够支持这一点。 通常、该电压不超过1V。 请参阅下面的 DRV8426EVM 和 NEMA17步进电机相电压捕捉。

     

    我查看了客户的电压波形捕获图。 GND 电势的偏移似乎为负875mV。 我预计它为0V。 峰值差值< 1V、实际上-(1.75V-0.875)=- 0.875V。根据差值、它看起来处于-1V 的连续绝对最大规格范围内。 我在 EVM 设置中观察到接近该差值、并且没有偏移。 也许是与示波器接地相关的问题?

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murugavel-San

    正如你所说的。

    我们将再次要求客户确认关闭时的偏移电压。

    如果我有任何其他信息、我会将其发布在此处。

    此致、

    千兆