This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:TSD 测试

Guru**** 2464030 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1299323/drv8243-q1-tsd-test

器件型号:DRV8243-Q1

您好、团队成员:

祝你度过美好的一天!

客户正在测试 DRV8243-Q1的 TSD 功能、并发现了以下现象:

首先、在孵化器中进行实验、在设备约175C 时报告了 TSD 位;

然后使用热风枪执行测试、触发保护措施、但未报告过热故障。 (触发保护功能时芯片的实际温度未知)

因此、他们想知道、使用热风枪而不是使用热风枪  培养箱、 温度升高速度或温度可能不均匀。

另一个问题是、当报告 TSD 时、内部5伏电压是否会切断?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 首先、TSD 设计为在 DRV 的电机驱动操作导致芯片加热时做出反应。 当检测到 TSD 时、器件会停止电机驱动运行以保护器件、然后裸片温度应降低。

    如果使用热风枪提高温度~175C、则热量不会被 TSD 反应消除。 因此、由于应用了绝对最大值条件、最终会损坏器件。

    最终结果是"超出最大绝对条件、器件可能会损坏"。  

    如果器件损坏、内部5V 电压也可能损坏。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Morita:

    感谢您的解释。

    我还有一个问题:如果将 DRV3245置于正常的 TSD 测试下、该器件如何停止输出:

    只需关闭内部高侧开关或直接关闭内部5V?电源(请参考屏幕截图)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    这是 TSD 的反应。

    关闭输出驱动器 FET、内部5V 保持活动状态。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Morita

    感谢您的反馈。

    尊重,

    丹尼尔