This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:VDRAIN 外部连接

Guru**** 2464030 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8706-Q1, DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1296576/drv8718-q1-vdrain-external-connection

器件型号:DRV8718-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8706-Q1

您好、专家!

如果 DRV8718-Q1和 DRV8706-Q1 VDRAIN 引脚需要串联电阻器或 LC 滤波器、以避免 VDS 报告错误。

TLE92108 VDRAIN 引脚的电路(IFx 的相应名称是 DH)是一个 RC 滤波器电路、并具有 RC 时间常数要求。

DRV8718-Q1是直接连接还是串联电阻、那么需要考虑哪些因素?  是否没有 RC 时间常数要求?

 DRV8718-Q1与内部的 TLE92108 VDRAIN 电路之间、以至 DRV8718-Q1之外没有 RC 滤波器之间有何差异?

期待答复,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    DRV8718-Q1具有可选的 VDS 抗尖峰脉冲设置、以避免误触发。   

    这会产生一种数字滤波器。   

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kehr:

    感谢您的支持。

    是的、他们可以选择抗尖峰脉冲设置来设置延迟时间、然而、不同设置(1、2、4、8us)之间存在阶跃、客户现在需要持续调整抗尖峰脉冲时间、因此他们想知道是否可以 在外部串联额外的 RC 滤波器来实现等于 t_(DS_DG)+t_(3*RC)。

    R、C 可自行设置、抗尖峰脉冲时间将是连续的。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    我们从未有客户提出过此要求或发现集成抗尖峰脉冲存在问题。  它们为什么需要在抗尖峰脉冲时间这么准确?  对于 RC 滤波器、它们将具有 R 和 C 的容差、从而导致误差。   

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、它们并没有持续调整的强烈需求、只是想要清楚地了解硬件上的 RC 与最终抗尖峰脉冲时软件上的抗尖峰脉冲配置之间的关系、这两者是直接加法的吗? 或取最大值或相近的值、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    请参阅数据表中的此部分:

    8.3.8.8 MOSFET VDS 过流保护(VDS_OCP)

    外部 RC 会延迟内部比较器的跳闸时间、并且一旦比较器跳闸、抗尖峰脉冲时间就会增加。  因此、理论上、任何外部延迟都会是内部数字抗尖峰脉冲的累加因素。   

    此致、

    瑞安