This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:电机振动强度控制

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1300776/drv2605l-motor-vibration-strength-control

器件型号:DRV2605L

您好、悉尼:

   我现在可以控制电机振动、但是强度似乎不够强、我尝试了全部123个波形、选择了一个更强的波形、但仍然不是很满意、 然后我尝试将 Vrms 值增加到2.8V (电机 Vrms 为1.8V)、用于计算和在额定电压寄存器中使用、稍微好点、因此我想知道是否有其他方法可以增强振动?

  谢谢

  比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    很高兴听到电机振动!  振动强度与施加的电压成正比。 如果处于闭环模式、这是额定电压;如果处于开环模式、这将是过驱电压。 您还需要在更改这些值时运行并传递自动校准。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    悉尼您好:

       表示感谢。

    比尔