This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350S-EVM:了解调试器 IC (MSP430F5528IRGCT)的固件

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350S-EVM, MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1300811/drv8350s-evm-understanding-the-firmware-of-the-debugger-ic-msp430f5528irgct

器件型号:DRV8350S-EVM
主题中讨论的其他器件: MSP430F5528

尊敬的 TI 团队:  

我目前正在为 BLDC 电机驱动器设计定制硬件解决方案、灵感来自为 DRV8350S-EVM 提供的参考设计(MD015A 设计文件)、可通过以下链接访问该参考设计: https://www.ti.com/tool/DRV8350S-EVM。

根据我对该参考设计的分析、外部 MCU (MSP430F5528IRGCT)似乎用作对主 MCU (MSP430F5529IPNR)进行编程的外部调试器。 为了便于无缝集成过程、我希望能够澄清预加载到外部 MCU (MSP430F5528IRGCT)中的固件的状态。

具体而言、我想询问外部 MCU 是否预闪存了用作外部调试器所需的固件、或者是否需要在该 MCU 上安装特定固件以使其能够在此容量下运行。

您及时提供帮助并澄清此问题将对我的硬件设计项目的进展大有裨益。 我感谢你对这次调查的关注,并期待你提供宝贵的指导。

感谢您的参与与合作。

此致、

加甘迪普·辛格·达德瓦尔