This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8806:波形问题

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8806
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1301373/drv8806-waveform-issue

器件型号:DRV8806

大家好、

使用 DRV8806驱动步进电机、请参阅原理图和电机规格如下所示:

通过 示波器检查四个输出 A、-A、B 和-B 的波形、 可以看出线圈开启时具有较大的过冲电压、工作波形中也存在抖动:

客户也尝试过使用其他 公司的 TBD62064APG 、但无法看到 相同的 问题、请参阅 TBD62064APG  驱动波形:

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    谢谢您的支持。 差异似乎是使用的齐纳钳位二极管。

      

    您能否请求客户绕过齐纳钳位并检查波形? 此外、他们还可以尝试使用用红色绘制的可选二极管、以使电路与另一个 IC 相同。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    P_FCS2如何连接到电路中的 VM (V8806)? 我在原理图中没有看到它。 它应与数据表中所示类似-见下文。

    此致、Murugavel