请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8806 大家好、
使用 DRV8806驱动步进电机、请参阅原理图和电机规格如下所示:
通过 示波器检查四个输出 A、-A、B 和-B 的波形、 可以看出线圈开启时具有较大的过冲电压、工作波形中也存在抖动:
客户也尝试过使用其他 公司的 TBD62064APG 、但无法看到 相同的 问题、请参阅 TBD62064APG 驱动波形:
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里