请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2901 主题中讨论的其他器件: ULC1001-DRV290XEVM
您好!
在查看与此 EVM (ULC1001-DRV290XEVM)相关的不同数据表时、我发现尤其是在 drv2901数据表中 、他们提到 drv2900 (第6.5节电气特性)、但他们没有提到这两个器件之间是否存在任何差异、因为数据表的名称是 drv2901而不是 drv290x、 如果这两款 IC 有任何差异、您能告诉我们吗?
谢谢