主题中讨论的其他器件:DRV2901、 ULC1001
您好!
我使用 ULC1001查看了 drv2901数据表和评估板、发现您在 EVM 中将35V 升压转换器用于 PVDD。
根据数据表、它支持12V 至48V 的电压、您的电源为12V
为什么您没有直接使用12V?
12V 至48V 输入会对系统的性能和运行产生什么样的影响? 如果 在这种情况下提供12V 电压、或者可能发生其他问题、是否会降低压电式清洁效率?
另外、压电终端之间将有多大的电流流动?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 ULC1001查看了 drv2901数据表和评估板、发现您在 EVM 中将35V 升压转换器用于 PVDD。
根据数据表、它支持12V 至48V 的电压、您的电源为12V
为什么您没有直接使用12V?
12V 至48V 输入会对系统的性能和运行产生什么样的影响? 如果 在这种情况下提供12V 电压、或者可能发生其他问题、是否会降低压电式清洁效率?
另外、压电终端之间将有多大的电流流动?
谢谢
您好!
感谢您的联系。 DRV2901有几个电源、我在下面列出了数据表中的建议值、以便于参考。 GVDD 和 VDD 需要约为12V 才能运行器件、PVDD 值需要根据所需的输出电压进行调整。 在我们的 EVM 中、我们发现35V 电压与输出 LC 滤波器相结合、可为我们的圆柱形压电镜头盖系统(LCS)原型产生良好的清洁效果。 根据所使用的 LCS、可以调整 PVDD 值以提高或降低提供给负载的电压。
流向 LCS 的电流将取决于所使用的 LCS。 EVM 用户指南的第4.4节"系统清洁"中包含一些图、其中显示了 LCS 原型的各种清洗模式的电流和电压。
此致、
悉尼诺斯卡特
您好!
感谢您的回答。
那么、如果我正确理解、PVDD 电压会对镜头清洁结果产生影响吗? 如果我们使用不同的透镜或需要试错、是否有办法知道理想电压?
正如您提到的 EVM 中使用的 LC 滤波器、您能否为我们提供使用的电感器 P/N (L1+L2)? 原理图中提到22uH、但对该电感器还有其他要求吗? (饱和电流-直流电流-磁芯材料)。 --[由于没有为此项目提供材料明细表文件是正确的吗?]
最后一个问题、关于这款芯片不同 PVDD 的 LC 设计、还有其他细节吗? (电压范围相当大、因此值的任何微小变化都可能导致清洗过程中出现效率下降)
感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。
您好!
是的、PVDD 值将影响清洁结果。 使用我们的 EVM 测试新的 LCS 时、我建议从低 PVDD 开始或降低振幅、以免损坏 LCS、然后逐渐增大该值、直到获得满意的结果。
我们在 EVM 中使用的22uH 电感器的器件型号为 SRP7050TA-220m。 最终、电感器的选择将取决于流经电感器的电流。 如果电流是~2Arms、则选择支持该电流电平的合适电感器。 当前未 在线提供该项目的 BOM。
EVM 上的同一 LC 滤波器可以使用不同的 PVDD 值。 至于仅 LC 滤波器、我们正在努力创建一个 LC 滤波器指南、该指南将提供更多信息。
此致、
悉尼诺斯卡特