This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:申请和订购问题

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV290XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1302429/ulc1001-drv290xevm-issues-with-request-and-ordering

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM

您好、我的公司一直在尝试申请 ULC1001-DRV290XEVM 和 LCS 开发套件、但我们已被多次拒绝、因此不清楚原因。 我已发送支持请求、但还没有运气。 我们对将 TI 的技术集成到我们的 高产量 产品感兴趣、与我们合作将对 TI 具有巨大的价值。 团队中是否有人能够与我们取得联系并帮助我们?

谢谢你。  

电子邮件:engineering@elessargroup.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。  对 EVM 的所有申请都会在批准前经过审查和审查。 如果有一个拒绝,这可能是由于一些信息是无效的。 请检查在提交另一个申请时所有信息是否有效。 这可能包括公司电子邮件、公司网站等。

    此致、
    悉尼诺斯卡特