This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8872-Q1:浪涌保护

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8872-Q1, DRV8872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1302005/drv8872-q1-surge-protection

器件型号:DRV8872-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8872

您好!  

如果使用 DRV8872-Q1的 OUT1驱动高压继电器、那么 DRV8872-Q1是否有任何防浪涌保护? 什么是抗浪涌的特点?

安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    虽然 DRV8872-Q1集成电机驱动器提供了一定程度的内置保护、但由于可能存在电感反冲浪涌、它可能不足以驱动高压继电器。 如果这些浪涌未得到适当解决、可能会损坏驱动器。  DRV8872具有过流保护(OCP)和热保护(TSD)、但无法保护自身免受过压事件的影响。   

    几个在外部实现的选项:

    1.反激式二极管:

    在继电器线圈上添加反激式二极管为浪涌电流提供了替代路径、从而保护驱动器免受损坏。 选择电压额定值超过继电器线圈电压且电流额定值超过峰值浪涌电流的二极管。   选择额定电压至少比继电器线圈电压高50%且额定电流超过峰值浪涌电流(通常为线圈标称电流的10倍)的快速开关二极管。

    2. RC 缓冲器:

    由继电器线圈两端并联的电阻器和电容器组成的 RC 缓冲电路可以进一步改善浪涌抑制。 电阻器可抑制浪涌电流、而电容器吸收能量。

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    我们是否有有关 drv8872能够承受的反向电压的数据?

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    请参阅6.1最大绝对额定值表:

    仅供参考、FET 的体二极管的额定电流也为 FET 的最大电流。  

    此致!

    雅各布