This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:其中 DVDD 用于 DRV8323RSRG 内部逻辑。

Guru**** 1641220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1300322/drv8323r-where-dvdd-is-used-in-drv8323rsrg-internal-logic

器件型号:DRV8323R

大家好、TI 团队

我们使用的是 DRV8323RS 栅极驱动器。

1.我想要知道 DVDD 用在哪里的详细内部框图。(请确认回复。)

2. 当 DVDD 引脚上未安装去耦电容时:

  a)双向电流传感器的偏移(1.65V)有时会消失。

  B) 当电源打开时、如果向电流传感器输出信号输出了不需要的偏移值、则它将继续输出、直到电源关闭。

  c)电流检测设置是否根据是否安装了 DVDD 去耦电容器而变化?
   (Defalut 双向->上电、单向)

*请提供所有问题的详细答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kim、

    DVDD 由 VM 供电、提供3.3V 输出、具有30mA 电流能力。 如果 DVDD 提供的电压大于30mA、则 DVDD 上的电压可能会下降。

    我们建议在 DVDD 上为相邻的 AGND 引脚放置1uF 电容器、以稳定电压并减少导致电压波动的对瞬态的影响。

      a)双向电流传感器的失调电压(1.65V)有时不显示。

    a)器件是否处于唤醒状态? VM 和 DVDD 上的电压是否合适? 我想知道在什么条件下它输出1.65V、而不是在什么条件下输出。

      B) 当电源打开时、如果向电流传感器输出信号输出了不需要的偏移值、则它将继续输出、直到电源关闭。

    A)请测量此时用于 VREF 的电压、因为这是 CSA 输出的电源。

      c)电流检测设置是否根据是否安装了 DVDD 去耦电容器而变化?
       (Defalut 双向->上电、单向)

    A)请按照上述建议安装盖子。 我怀疑 DVDD 上的电压是否出现波动。  DVDD 是否连接到 VREF?

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。

    a)器件是否处于唤醒状态? VM 和 DVDD 上的电压是否合适? 我想知道在什么条件下它输出1.65V、而不是在什么条件下输出。

    >是、器件处于唤醒状态。 28V 输入到 VM、不使用 DVDD。 VREF 上连接了一个外部3.3V 电源。  1.65V 有时不是每个电源周期中的输出。 此时、电机未运行(电流为0A)。

    A)请测量此时用于 VREF 的电压、因为这是 CSA 输出的电源。

    > VREF 是正常值(3.3V)。

    A)请按照上述建议安装盖子。 我怀疑 DVDD 上的电压是否出现波动。  DVDD 是否连接到 VREF?

    >将外部3.3V 电源连接到 VREF。 连接去耦电容器后、这些症状就会消失。
    我想知道原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果 DVDD 电压降至1V、DRV8323RS 寄存器值是否可以更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kim、

    DVDD 也是内部逻辑稳压器电压、因此我们需要电容来确保其正常工作。 如果内部逻辑(DVDD)降至阈值以下、SPI 可能会复位。

    我建议添加电容、然后测量 VM、DVDD、SOx 和 Vref、以确保行为正确。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    您可能会好奇、我们为什么不断询问在 DVDD 电容器必须连接时未连接的情况下可能出现的故障。 原因是我们需要证明 DVDD 电容与故障有关、在这种故障中、Vref 在双向模式下似乎会丢失偏移(DRV/2)值。 当失调电压(DVDD/2)丢失时、它会导致我们的产品出现故障、客户不断要求我们证明 Vref 电容会导致失调电压损失。 他们相信、如果不能从逻辑上解释、那么恢复 DVDD 电容器可能不是解决方案、但我们相信它是解决方案。

     

    为了再次澄清问题、

    Q1)不稳定的内部逻辑稳压器(DVDD) Vref 在双向模式下是否会影响此类偏移(DVDD/2)损耗? 甚至可以随机进行?

    Q2)下面以红圈显示的偏移电路是否也由 DVDD 控制? 换句话说、不稳定的 DVDD 可能会随机改变双向或单向模式? (因为偏移(Vref)电路以一种方式由 MODE 和内部寄存器设置控制。)

    Q3)偏移电路是否仅在双向模式的 DRV 启动时检测并保持 Vref 一次? 还是持续测量 Vref 并将其更新至同一下电上电结束? (我们怀疑它在 DRV 启动时只检测并保持 Vref 一次、因为当 Vref 电容器缺失时、相应的偏移(DVDD/2)从未在同一下电上电周期中恢复、如果它连续读取并应用 Vref、 偏移必须在下电上电期间恢复、即使是随机的。)

     

    我知道这个 QnA 对您来说变得繁琐,但我们需要您的帮助,以说服我们的客户明确的根本原因和缓解措施。 所有情况都说、由于我们的错误、DVDD 电容缺失导致偏移(DVDD/2 Vref)丢失、但我们还无法找到逻辑解释、这只能由您 TI 给出。 感谢您的进一步支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kim、

    我将对此进行深入研究、并致力于在下周提供反馈。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kim、

    问题在于 DVDD 是 SPI、逻辑和 CSA 所依赖的内部数字逻辑稳压器。 因此、DVDD 电压需要按照数据表的要求与电容器保持稳定、甚至还需要考虑器件是否正常工作。 我们需要为 DRV 逻辑正常供电、以假设器件正常运行。 如果 DVDD 逻辑持续时间不正确、则可能无法正确设置/重新设置 SPI。

    请要求客户添加电容器、因为它是必需的组件、并测试以查看是否出现问题。

    此致!

    阿克沙伊