This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315EVM:速度数据保存不正确

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1301289/mcf8315evm-speed-data-save-uncorrect

器件型号:MCF8315EVM

大家好、

我的客户正在使用 MCF8315 EVM 进行评估。 当)GUI 下载速度数据(speed_fdbk)时、他们发现下载的数据(不正确)与 GUI 显示的数据不同(正确。 保存数据时有什么特殊注意事项吗?

谢谢!

斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    我假设客户在监控 speed_fdbk 的同时参考 GUI 的 Chart 面板中显示的数据?

    您能否让客户提供下载的数据和 GUI 显示的数据? 这两者之间的区别是什么。

    此致、
    埃里克·C·