This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8256:烘烤持续时间和功耗;受潮 IC 的温度

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1302774/drv8256-bake-duration-temp-for-ic-s-that-have-been-subject-to-moisture

器件型号:DRV8256

IC 有十几个计划使用的产品、它们都是以前的项目、现已搁置一年。 我看到回流炉上有不同的烘烤曲线。 您建议烘烤这些食物以准备最后一次回流的温度和时长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是在125°C 将它们烘烤、这对于 MSL3器件似乎是正常的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Charlie。  

    请参阅器件数据表中的下表:

    这取决于设备包,然后我会谷歌" MSL X 级配置文件"  

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  通篇浏览了该产品的数据表、但没有看到。 …因为必须烘烤 IC 而发生烧烤。 下一次我会知道在哪里可以找到它。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Charlie。

    不用担心、我们的数据表相当长。   

    这是关于 MSL 等级和回流焊曲线的应用报告。   烘烤后、您有7天时间在回流焊中使用它们、然后它们才会再次对潮湿敏感。

    此致!

    雅各布