您好!
我的客户想知道 DRV8889-Q1内部 VREF 电压有多精确。 您能否告诉我用于 VREF 的 ADC 位数?
此致、
川崎义和
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户想知道 DRV8889-Q1内部 VREF 电压有多精确。 您能否告诉我用于 VREF 的 ADC 位数?
此致、
川崎义和
您好 Murugavel-San、
非常感谢您的快速回复。
我不能理解你,所以请让我问你不同的。
我们知道 VREF 是来自外部源的输入引脚。 我们不知道内部是如何处理 VREF 的。 VREF 用于通过 TRQ_DAC 计算满量程电流、如第20页所示、因此我们认为它会在内部由 ADC 转换为数字、如果我们的理解正确、我们希望知道位数。 您能告诉我吗? 我希望我的问题可以理解为您这次的问题。
此致、
川崎义和
您好, 川崎三,
请参阅数据表的以下方框图片段。 TRQ_DAC 控制 kV 增益参数以调节电流。 如数据表第20页中所述、它是一个基于4位 DAC 的电流标量。 正弦 DAC 用于微步进。 ADC 内部不会将 VREF 转换为数字。 图中所示的 ITRIP 比较器会生成 TON 和 tOFF、但 tOFF 不是固定的 STRC 衰减模式除外、它由电流纹波设置决定。 我希望这对您有所帮助。 谢谢。

此致、Murugavel
您好,川崎三,
数据表中包含非 NDA 和 NDA 客户的信息。 概括来讲、正弦 DAC 生成一个用于每个象限微步进(一个象限重复4次以覆盖四个象限)所需的基于正弦表的模拟电压电平、该电压电平根据所需电流电平来缩放模拟域中的 kV。
同样、TRQ_DAC 也会精确地缩放模拟域中的 kV、如数据表中的高级方框图所示。
客户当前是否存在与此相关的特定问题? 如果我们知道具体细节、我们可以尝试解决该问题。 谢谢。
此致、Murugavel
您好 Murugavel-San、
感谢您发送编修。 我询问了客户的问题背景。 他们希望确保 IFS 有多精确。 他们知道它是由第20页上显示的公式(1)定义的、公式有2个参数、VREF 和 TRQ_DAC。 但他们认为 TRQ_DAC 是粗略的、因为它只有4位。 因此、他们认为他们应该修复 TRQ_DAC=0000b 并控制 VREF 以具有良好的满量程值。 这就是他们询问 VREF 的原因。 您是否还认为、如果它们需要精细的满量程电流、它们应该通过 VREF 控制满量程电流?
此致、
川崎义和
您好,川崎三,
感谢您跟进客户。
您提到"但是、他们认为 TRQ_DAC 是粗调的、因为它只有4位。 因此、他们认为他们应该修复 TRQ_DAC=0000b 并控制 VREF 以具有良好的满量程值。 这就是他们询问 VREF 的原因。 您是否还认为、如果它们需要精细的满量程电流、它们应该通过 VREF 控制满量程电流?"。 是的、这是使用 TRQ_DAC 将 IFS 设置为运行电流的理想方法、那么客户可以使用 TRQ_DAC 在步进器处于停止状态但桥接启用以获得所需的保持扭矩时减小保持电流。 这将减少电机中的功率耗散。 在施加阶跃脉冲之前、客户可以将 TRQ_DAC 设置为100%。
此致、Murugavel