This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:不能正确驱动步进

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1302916/drv8462-the-stepper-is-not-driven-properly

器件型号:DRV8462

大家好、

客户使用 SPI 驱动两步电机、发送两个脉冲的时间高达1ms。

当在1ms 内发送三个脉冲时、电机转速慢于两个脉冲(SPI 使用1M 或8M 波特率、无法达到电机的最大速度、不使用自动微步进模式、不使用自动扭矩模式)。

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    谢谢您的支持。 您能否验证以下内容?

    阶跃输入的空闲状态为零。

    2。要使用 SPI 命令移动步进、客户要执行以下序列、STEP = 1、通过 SPI、然后执行延迟、最后 STEP = 0、然后在应用下一个步骤之前执行相同的延迟。

    这个序列应该使电机移动一个步长。

    此致、Murugavel