请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV3256-Q1 您好!
我们将 通过 SPI 寄存器在所有相位上获得 VGS_LX_H。 我们注意到、清除故障有助于我们确定活动故障、因为许多故障在活动时锁存。 我们测量了栅极处的电压、并将栅极从 G 驱动至 SL 驱动至12V。 所有三个阶段都报告相同的误差、尽管情况并非如此、这导致我们认为 t 是闭锁。 在读取除发送清除故障信息外、是否有其他设置可清除此信息?