主题中讨论的其他器件:DRV8244H-Q1EVM
我一直在尝试让 DRV8244HQRYJRQ1电机驱动器芯片与我们当前的 PCB 设计以及与其相连的电机驱动器一同工作。 我有一块评估板、当我连接电机并为其供电时、可以使用 TI 提供的 GUI 控制电机。 因此我能够确认电机工作正常。
当我尝试将其与我们的 PCB 设计连接时、我获取我的 MCU (MSP430FR2433IRGET)并按照文档中的定义将启动序列编程到其中。 我对睡眠线施加脉冲、并且 nFault 和 nSleep 都变为高电平、这是预期的结果。 然后、我将 EN 引脚推至高电平、并期望电机开始旋转、但事实并非如此。 我有点坚持下一步该做什么、因为我觉得我已经竭尽所能了、而且我真的不确定下一步该做什么测试。
该器件的理想配置为:
模式:1级
SR:1级
DIAG:1级
IPROPI:510欧姆与100nF 电容器并联、最大电流为21安
ITRIP:1级
示波器输出:

电路 (注意:R21、R22、R23不放置在电路上) :