This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251A:Vref 值

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1300773/drv8251a-vref-value

器件型号:DRV8251A

 VREF 是逻辑输入吗?
我知道内部阻抗很高、并且它不是电流流入的端口、但不存在电流信息或电阻信息、因此请检查一下。


此外、是否可以通过将 VREF 设置为低电平(0V)将输出电流降低到零?
为了在发生异常时保护微控制器、需要通过控制驱动器 IC 来关闭输出。 我们计划在 VREF = 0V 时实现此目标、我们想知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对此有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murayama:

    VREF 输入设置电流调节阈值。 电流调节阈值可限制任何浪涌或堵转电流、从而保护驱动器和系统。  

    设置 VREF = 0V 会将输出电流减少到零、但是通常建议将器件置于低功耗睡眠模式。 在睡眠模式中、输出被置于 Hi-Z 模式并且从电源汲取最小电流。 在该模式下、电流调节阈值可以保持设置状态、以便在电流从输出端汲取时保护器件。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREF 引脚输入和高阻态端口的阻抗是否为?

    例如、VREF 引脚在外部上拉10千欧、当发生异常时、引脚直接拉至 GND。 上拉电阻是否断开或存在输出放电且电流相对于 GND 流动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku-San:

    VREF 引脚是一个高阻抗模拟输入。 内部电压钳位用于保持 VREF 恒定并与 Vipropi 电压进行比较。 进入这个引脚的电流将由内部电路调节、并且不建议为这个引脚使用外部电阻器。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此引脚不建议使用外部电阻器[/报价]

    尊敬的 David:

    为 VREF 引脚设置外部电阻器是否有任何风险或缺点?

    此致、

    转至  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我的客户向我们提供系统概念。 他们是否有任何风险? 我们认为  设置外部电阻器不会产生任何问题。

    e2e.ti.com/.../System-concept.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku-San:

    不可以、在设计中实施限流电阻器应该不会有问题。  

    此致!

    大卫