VREF 是逻辑输入吗?
我知道内部阻抗很高、并且它不是电流流入的端口、但不存在电流信息或电阻信息、因此请检查一下。
此外、是否可以通过将 VREF 设置为低电平(0V)将输出电流降低到零?
为了在发生异常时保护微控制器、需要通过控制驱动器 IC 来关闭输出。 我们计划在 VREF = 0V 时实现此目标、我们想知道。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
VREF 是逻辑输入吗?
我知道内部阻抗很高、并且它不是电流流入的端口、但不存在电流信息或电阻信息、因此请检查一下。
此外、是否可以通过将 VREF 设置为低电平(0V)将输出电流降低到零?
为了在发生异常时保护微控制器、需要通过控制驱动器 IC 来关闭输出。 我们计划在 VREF = 0V 时实现此目标、我们想知道。
尊敬的 Murayama:
VREF 输入设置电流调节阈值。 电流调节阈值可限制任何浪涌或堵转电流、从而保护驱动器和系统。
设置 VREF = 0V 会将输出电流减少到零、但是通常建议将器件置于低功耗睡眠模式。 在睡眠模式中、输出被置于 Hi-Z 模式并且从电源汲取最小电流。 在该模式下、电流调节阈值可以保持设置状态、以便在电流从输出端汲取时保护器件。
此致!
大卫
尊敬的 David:
我的客户向我们提供系统概念。 他们是否有任何风险? 我们认为 设置外部电阻器不会产生任何问题。