This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001:用于 ULC-HPB-DEMO 的交流适配器

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC-HPB-DEMO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1303402/ulc1001-ac-adapter-for-ulc-hpb-demo

器件型号:ULC1001
主题中讨论的其他器件:ULC-HPB-DEMO

您好!

您能否告诉我 ULC-HPB-DEMO 附带的交流适配器的型号或推荐的规格?

我们的客户必须购买符合《电气设备和材料安全法》的交流适配器才能在日本使用。

谢谢你。

萩原大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 该型号为 DSA-36PFN-12 FUS 120300、输出规格为12V -> 3A 36W。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sydney-San、

     

    感谢您的快速回复。

    我已经确认了。

    谢谢!

    此致、

    萩原大辅