This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:集成式步进电机驱动器的航天级替代产品。

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1303769/drv8462-space-grade-alternative-for-an-integrated-stepper-motor-driver

器件型号:DRV8462

尊敬的专家:

在分析 DRV8462-Q1时、可以清楚地看到它提供了一系列有用的功能。 但是、我们正在研究的设计中的主要限制之一是 IC 能够承受近地轨道中的恶劣环境。  

我熟悉 TI 提供的 SEP (增强型航天塑料)器件:

 借助增强型航天塑料产品降低近地轨道任务的风险(修订版 A)

航天设计资源| TI.com

但是、我找不到任何 SEP 电机驱动器。 因此、我们将以分立方式为步进电机设计驱动器、但如果流水线中的任何器件或器件替代产品可帮助我们克服挑战并提供更高的可靠性、我将非常乐意接受建议。 此外、如果有任何更简单的器件、或能够处理4个步进电机的器件需要考虑 SEP、我想听听一些建议。  

此致、  

佩德罗·阿兰戈·拉米雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Pedro、

    提供 UC1637-SP、这是一种 用于直流电机驱动的开关模式控制器。  我摘自 《TI 航天产品2023指南》

    除此之外、 我将把这个问题转给航天产品团队、因为他们对即将推出的航天级器件有更好的了解。   

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jacob、  

    感谢您的建议。 我应该事先分享我的电压要求。 我们使用28V 输入电源运行。 我将等待航天产品团队的响应。  

    谢谢!

    佩德罗·阿兰戈·拉米雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Pedro、

    很遗憾、我的小组也没有任何能帮助您解决此应用程序问题的东西。

    谢谢。
    丹尼尔