This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:DRV8301

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1300813/drv8301-drv8301

器件型号:DRV8301

大家好。

我是 Zameer。  我正在处理一个涉及三相感应电机 V/F 控制的项目、并计划使用 TI DRV8301。 是否有关于如何进行此设置的任何建议或指示?

我非常感谢提供有关利用 TI DRV8301为三相感应电机实施 V/F 控制的指导。 任何指针或资源都将非常有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zameer:

    感谢您提出 E2E 问题!

    您是否看过以下 E2E 帖子? 我认为它可以解决您的问题?

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/409765/scalar-v-f-control-of-3-phase-induction-motor

    是什么让您使用了 DRV8301? 您是否已了解过较新的 BLDC 驱动器?

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara。

    我使用 DRV8301、因为这是我的主管提供的用于此项目的唯一驱动器。 是否有任何视频或链接引用供 iican 参考以应用编码等。 感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zameer:

    很遗憾、除了我提到的先前 E2E 帖子、没有其他视频或链接。  使用 DRV8301等较旧的器件时、请记住、随着器件老化、通常不会为较旧的器件发布较新的内容、支持变得越来越困难。 如果您在为您的项目/系统选择合适器件时需要帮助、请随时在 E2E 帖子中列出您的要求、或访问 TI.com 上的 BLDC 页面  

    此致、

    亚拉