您好!
您能帮助我进行 DRV2700设计评审吗?
在我的设计中、
输入信号(SIG_IN)为0至4.096V 直流耦合。
预计输出0至100V 的信号
输出电流低于 4 mA。
随附电气方案。
要检查的最重要一点是、严重的电气连接错误需要重新布局。

谢谢。
消除。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、 Elimelech:
我正在用我们的 EVM 复制您的设置、您的电流配置 将提供如下输出:

如果您使用相同的输入信号将增益更改为28.8dB (将增益0引脚更改为接地)、则会得到以下输出、您会看到有一点削波:

仍然为28.8dB、但在-变为2V 时、您会得到以下输出:

我建议做这3个选项中的最后一个、因为这是设定基准单端直流耦合输入的典型设置(有关更多信息、请参阅 DRV2700 EVM 用户指南中的第5.4节) 、但我想分享几种情况、以防需要不同的输出。
此外、输出 LPF 具有比输入 LPF 高得多的截止频率。 我建议将输出滤波器的截止频率降至接近输入滤波器的截止频率。 这不是必需的、但可以降低系统中的噪声。
否则您的原理图看起来会很好。
此致、
悉尼诺斯卡特