This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:当 IN=0时输出

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262, DRV8262EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1301855/drv8262-out-when-in-0

器件型号:DRV8262

大家好、

在测试 DRV8262EVM 时、我发现当 IN1=0时、OUT1将处于高电平。 这意味着顶部 MOSFET 始终导通。 这是 DRV8262的默认驱动方法吗? 客户希望底部 MOSFET 始终处于导通状态并切换顶部 MOSFET。 DRV8262能否以这种方式工作?

谢谢!

雷纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用了单路 H 桥和 PWM 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ruixin、  

    请参阅下表-将输入更改为正向驱动而不是反向驱动是否满足您的要求?  或者、您是否可以用其他方式连接负载(交换 OUT1和 OUT2连接)? 功能交换连接将使驱动器的"顶部 MOSFET"始终处于开启状态

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    您是说我因为交换了 OUT1和 OUT2而获得了 IN=0、OUT1=HIGH 吗? 我没有明白。 DRV8262应始终遵循表。 您可以帮助澄清一下吗? 谢谢!

    雷纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rayna、

    我在 EVM 上对其进行了测试、发现 IN1和 IN2信号看起来与我们预期的相反- IN2上的100%占空比导致 IN2 =低电平。  IN1100  % IN1=LOW 和输入0% IN1 = HIGH 的情况也是如此。

    因此、器件针对 IN1/IN2上的给定输入正常运行。  

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    这有点奇怪。 我知道为什么 DRV8262设计是这样的吗? 通常、当 IN=0%时、OUT=低电平。  

    谢谢!

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rayna、

    这仅适用于 Web GUI 的工作方式。  我也同意、这是困惑和违背直觉的结果。  我认为这只是您在 GUI/固件中发现的一个错误、我们正在对其进行研究、并且可能会针对 EVM 发布一个新版本的 GUI/固件、该版本将具有"正常"控制、其中 IN=0=== OUT=LOW。   

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    如果您查看数据表 8.1.1.5中的图8-4、 当 OUT2开关时、OU1为高电平、因此恐怕 DRV8262会这样运行。 我在客户系统中确认了它。  当 IN=0时、OUT =高电平。 这不是数据表所述的内容。 您可以帮助检查此处的错误吗? 并且请帮助进一步确认 DRV8262的控制逻辑。 谢谢!

    雷纳