请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2605L 您好!
我们在 产品中使用了 DRV2605L、我们决定切换到需要开环操作的 LRA。 我们只使用 RTP 模式。
但是、我很难使它正常工作。 为了简化调试、我切换到演示板(2305 Adafruit)、并得到了一些令人惊讶的结果:
- 当使用某个演示板(Adafruit 2305)时、一切都按预期工作、我可以驱动开环的 LRA。
- 如果使用第二个演示板(仍是 Adafruit 2305、但物理板不同)使用相同的 软件、则 DRV2605L 仅在闭环中运行。
有什么想法、这里的问题可能是什么?
提前感谢您、
雷米