This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8702-Q1:DRV8702-Q1可用性

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1304600/drv8702-q1-drv8702-q1-availability

器件型号:DRV8702-Q1

您好!

2021年第3季度、由于可用性问题、我们在设计中将 DRV8702-Q1替换为另一个电机驱动器。

由于 EMC 原因、我们想要将其改回。

在 TI 网上商店、DRV8702-Q1的最大订购量为50。

 DRV8702-Q1的可用性是否很快会更好、或者我是否必须寻找其他器件?

此致;

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter、  

    在缺货期间、新器件的订单限制是标准设置、这有助于 在 TI.com 上保持现货库存。

    DRV8702-Q1现已正常供货、该团队正在努力 更改订单限制。