This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8830:能否将一个 DRV8830用作两个并联半桥?

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8830, DRV8850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1304401/drv8830-can-one-drv8830-be-used-as-two-half-bridges-in-parallel

器件型号:DRV8830
主题中讨论的其他器件: DRV8850

同事、

我正在设计一个能够驱动小型 BDC (有刷直流)电机的电路。  电机只需要沿一个方向旋转。  堵转电流为1.5A、标称运行电流为0.25A 。此外、我将尝试将启动电流限制为0.5A。

能否将一个 DRV8830用作两个并联半桥?
我会在 PCB 上将 OUT1和 OUT2连接在一起。  然后、我将在 OUT1+2和 GND 之间连接电机。

我几年前针对 DRV8850完成了并联半桥配置、这很有效。 然而、与 DRV8830相比、DRV8850具有较少的内置控制。  我喜欢 DRV8830可通过 I2C 进行配置、并且具有用于调节电流阈值的 DAC。

此致、
-尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、

    [quote userid="74117" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1304401/drv8830-can-one-drv8830-be-used-as-two-half-bridges-in-parallel 能否将一个 DRV8830用作两个并联的半桥?

    遗憾的是、它不能。  为此、您需要一个具有控制模式"独立1/2桥"的驱动器

    以下是我们的产品页面、其中筛选了具有此功能和1.5A 至5A 电流能力的器件:  https://www.ti.com/motor-drivers/brushed-dc-bdc-drivers/products.html#248=1.5%3B4.1&1077=Independent%201%2F2-Bridge&

    我建议查看 DRV8847 -独立的1/2电桥控制、I2C 选项、并具有用于控制电流的寄存器扭矩标量。

    此致!

    雅各布