This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:Fastly 启动和 Accelerat 故障

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A, MCT8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1302091/mct8329a-fastly-start-and-accelerat-fault

器件型号:MCT8329A
主题中讨论的其他器件: MCT8316A

尊敬的先生:

  当0%至100%的 PWM 控制信号在300ms 内施加到电机时、电机的转速有时不会相应增加、而是以较低的恒定速度运行、且不受速度调节的控制。 应执行哪些操作才能快速启动和加速电机。 非常感谢!

{
  "signature": "oneui-register-data",
  "data": [
    [
      {
        "idx": 0,
        "id": "isd_config",
        "value": "0x7E804C4E"
      },
      {
        "idx": 1,
        "id": "motor_startup1",
        "value": "0x6B1E65BB"
      },
      {
        "idx": 2,
        "id": "motor_startup2",
        "value": "0x052D2799"
      },
      {
        "idx": 3,
        "id": "closed_loop1",
        "value": "0x3025E600"
      },
      {
        "idx": 4,
        "id": "closed_loop2",
        "value": "0x02A1A4A9"
      },
      {
        "idx": 5,
        "id": "closed_loop3",
        "value": "0x3144A001"
      },
      {
        "idx": 6,
        "id": "closed_loop4",
        "value": "0x001AC953"
      },
      {
        "idx": 7,
        "id": "const_speed",
        "value": "0x30010000"
      },
      {
        "idx": 8,
        "id": "const_pwr",
        "value": "0x0C800640"
      },
      {
        "idx": 9,
        "id": "150_deg_two_ph_profile",
        "value": "0x24DB7200"
      },
      {
        "idx": 10,
        "id": "150_deg_three_ph_profile",
        "value": "0x48DB6946"
      },
      {
        "idx": 11,
        "id": "ref_profiles1",
        "value": "0x032184A6"
      },
      {
        "idx": 12,
        "id": "ref_profiles2",
        "value": "0x34C80AFC"
      },
      {
        "idx": 13,
        "id": "ref_profiles3",
        "value": "0x4787D70C"
      },
      {
        "idx": 14,
        "id": "ref_profiles4",
        "value": "0x000C9932"
      },
      {
        "idx": 15,
        "id": "ref_profiles5",
        "value": "0x1F6BF200"
      },
      {
        "idx": 16,
        "id": "ref_profiles6",
        "value": "0x00708000"
      }
    ],
    [
      {
        "idx": 0,
        "id": "algo_ctrl1",
        "value": "0x00000000"
      },
      {
        "idx": 1,
        "id": "device_ctrl",
        "value": "0x00000000"
      }
    ],
    [
      {
        "idx": 0,
        "id": "ana_trim3",
        "value": "0x48004800"
      },
      {
        "idx": 1,
        "id": "ana_trim4",
        "value": "0x2700000000"
      },
      {
        "idx": 2,
        "id": "ana_trim5",
        "value": "0x00000027"
      },
      {
        "idx": 3,
        "id": "ana_trim6",
        "value": "0x00000000"
      },
      {
        "idx": 4,
        "id": "ana_trim7",
        "value": "0x009D97DE"
      },
      {
        "idx": 5,
        "id": "ana_trim8",
        "value": "0x00005242"
      },
      {
        "idx": 6,
        "id": "ana_trim9",
        "value": "0x008DC71A"
      },
      {
        "idx": 7,
        "id": "ana_trim10",
        "value": "0x53760F00"
      }
    ],
    [
      {
        "idx": 0,
        "id": "fault_config1",
        "value": "0x7178364C"
      },
      {
        "idx": 1,
        "id": "fault_config2",
        "value": "0x7C85C00A"
      }
    ],
    [
      {
        "idx": 0,
        "id": "gate_driver_fault_status",
        "value": "0x00000000"
      },
      {
        "idx": 1,
        "id": "controller_fault_status",
        "value": "0x00000000"
      }
    ],
    [
      {
        "idx": 0,
        "id": "gd_config1",
        "value": "0x00000058"
      },
      {
        "idx": 1,
        "id": "gd_config2",
        "value": "0x79B2ADEB"
      }
    ],
    [
      {
        "idx": 0,
        "id": "pin_config1",
        "value": "0x20600002"
      },
      {
        "idx": 1,
        "id": "pin_config2",
        "value": "0x3E0020AA"
      },
      {
        "idx": 2,
        "id": "device_config",
        "value": "0x27100008"
      }
    ],
    [
      {
        "idx": 0,
        "id": "sys_status1",
        "value": "0x004E0000"
      },
      {
        "idx": 1,
        "id": "sys_status2",
        "value": "0x60010000"
      },
      {
        "idx": 2,
        "id": "sys_status3",
        "value": "0x00000000"
      }
    ]
  ]
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joe。

    感谢您提供寄存器配置! 我将会查看寄存器设置、并在 12月 20日前返回给您。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

         工作电压为7.5V、电机 kV 值为6000。  

         谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

       MOSFET‘s RDS= 4mR,连续漏极电流)额定值,是50A(脉冲漏极电流)额定值(是200A。当我们将"SEL_VDS_LVL"设置为0.8V 时、MCT8329A 仍然经常产生 OCP_VDS_FAULT 错误。

       谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    您是否还愿意提供:

    1. 电机的峰值电流额定值是多少?
    2. 要使用的电流感应电阻器的值?

    这两个值将影响我们建议 进行的寄存器更改。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、   

    1. 电机的峰值电流额定值--- 电压为7.5V 时、其阻值为60A (最大值),μ A、空载电流为2.5A
    2.  电流传感电阻--- 为0.001R

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    缺少速度调节的原因可能是 CLOSED_LOOP_MODE 寄存器 CONST_SPEED 中的位0-1设置为"禁用"。 要进行速度调节、需要将 CLOSED_LOOP_MODE 设置为速度环路(1b)。

    由于电机峰值最大电流为60A、并且 所选的 VREF_SEL 设置为 UNI 定向 CSA、我建议将 CSA_GAIN 设置更改为40V/V。 该新的 CSA_GAIN 将是 CSA 的最大可测量电流、电流为525A、低至~65A、从而提高 CSA 的总分辨率。  要计算 CSA 的最大可测量电流、您可以使用以下公式来计算单向模式:
    最大电流=(3-(3/8))/(RSENSE*CSA_GAIN)
    要计算双向模式下 CSA 的最大可测量电流、可以使用以下公式:
    最大电流= (3-(3/2))/(RSENSE*CSA_GAIN)

    MCT8316A 调优指南中提供了一个用于实现快速加速的寄存器设置示例。无法直接将 MCT8316A 的寄存器值复制到 MCT8329A、但它可以作为有用的指南。

    此致、

    约书亚