请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8328 您好、PL 专家、
我的客户在开始运行电机时看到 nFault、他们使用 DRV8328C (无 VDSLVL 引脚)
他问如何知道发生了什么故障。
我建议他禁用 Vsense、以检查是否存在 OC、从下表中、我们可以通过 VDSLVL 引脚禁用 Vsense 保护、但在 DRV8328C 中、没有此引脚、我们仍然可以在 DRV8328中禁用 Vsense 吗?

谢谢
伊森