This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10964:何时打开电源和风扇自动加速?

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10964
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1288697/drv10964-when-power-on-and-fan-auto-speed-up

器件型号:DRV10964

大家好、

我看到 PWM 引脚已上拉至 DRV10964功能块的 VCC。 那么、当电源 打开时、风扇会自动加速?

但我的客户不使用 PWM 信号。 无法自动加快风扇速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    你有什么反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy Wang:

    我认为总是高(占空比是100%)不是在启动时看到一个过渡。 让我确认这一点、我们可能必须查看一种延迟速度引脚拉高的方法。 请给我一个白天我会回来给你。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有任何反馈吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy Wang:

    PWM 占空比应小于规定的100%。  在默认情况下、由于 VCC 被拉至高电平、

    我将检查当器件接受速度命令时、最大占空比是多少。 请提供一周时间进行确认。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    你有什么建议吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy Wang:

    我还没有这方面的最新情况、我会随时向您通报最新情况。 同时、根据上述原因(数据表 SNAP)、时序规格显示占空比大于0%、小于100%、电机进入运行状态。 我将找到并更新的数据的数量。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy Wang:

    请确认本数据表中的信息是否阐明了占空比应大于0%且小于100%。 需要一次边沿转换。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里