This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:PWM 占空比问题

Guru**** 657980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1302596/drv8718-q1-pwm-duty-cycle-problem

器件型号:DRV8718-Q1

大家好、

我们在使用 DRV8718时发现以下问题、另请确认:
说明:H 桥 PWM 驱动频率为20kHz、即低侧 PWM 驱动。 采集预驱动 PWM 输入和 PWM 输出上的波形、以发现:
1、当输入 PWM 占空比为50%时、输出波形无法达到50%。 请帮助分析原因。
2、低侧打开,工艺将有一个电压阶跃,如下图红圈所示。 请帮助分析原因。

PWN IN 和低侧 MOS 栅极

PWM 输入和高侧 MOS 栅极

下面是随附的原理图:

e2e.ti.com/.../PLG_5F00_ECU_5F00_Sheet_2D00405CE890_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    当您说没有达到50 %时、输出波形看起来是什么样的。 请给我24小时的时间来了解这件事、然后给您回复。

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthivasan:

    Out 输出看起来是好的、这个问题的任何进展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:  

    MOSFET 导通响应通常如所示(来自智能栅极驱动器应用手册)。 在第二个波形中可以清楚地看到这一点。 第一个波形具有类似特性的一个原因、 但初始斜坡时间要长得多的是系统中可能已经有电流(例如通过续流二极管)我想知道负载条件或者输出端是否有任何电流。

    这只是为了澄清一下、输出波形是否具有50 %的占空比。 这是否可以得到确认。

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keerthivasan

    首先、输出波形具有50%的占空比。

    第二、现在客户又有一个问题:用 低侧控制时 GL 的波形会有一个电压阶跃、如下图的红圈。

    当在占空比中更改 PWM 时、电压阶跃也会发生变化、最大电压阶跃约为1.2V。 您能帮助分析这个问题吗?

    如果可能、我希望在客户邮件中回传您、您可以直接与客户讨论此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colt:  

    请给我24小时的时间来了解这件事、然后给您回复。

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colt:

    您能否详细介绍一下他们的 IDRIVE 设置以及它们是否使用任何智能栅极驱动设置:

    我将尝试看看我是否可以在实验室中重新创建这些内容、并在本周结束之前为您提供更新。

    此致!

    凯尔蒂