This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8702-Q1:将器件用作双路 H 桥驱动器

Guru**** 1624225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1305374/drv8702-q1-using-device-as-dual-h-bridge-driver

器件型号:DRV8702-Q1

尊敬的 TI 团队:

在我们的项目中、我想 用一个 DRV8702独立驱动两个单向有刷直流电机。  

是否可以实现、如果可以、如何通过 IN1/IN2控制两个电机。  那么、VDS (OCP)保护功能是否仍在工作?


此致

Maximilian Böddeker ć

BMK 专业人员  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximilian:  

    请给我24小时的时间来了解这件事、然后给您回复。

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximilian:  

    使用 DRV8702可以驱动两个单向电机。 您会在独立半桥配置中使用它。 在这种情况下、任一电机的一侧都将连接到 GND 或 VM (下图中的 HS 负载或 LS 负载)。 我建议您获取我们的 EVM 并尝试进行配置。  

    此致!

    凯尔蒂