This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:如何设置单向电流检测

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1305534/drv8718-q1-how-to-set-the-unidirectional-current-sensing

器件型号:DRV8718-Q1

大家好、  

从数据表中、我想知道如何将电流检测设置为单向、因为客户使用的是低侧 PWM 驱动控制。

只需设置 Vbias=1/8 Varef?

客户使用 Varef=5V、根据计算结果、VSO-uni=(Varef-0.25)-(Varef/8)=(5-0.25)-(5/8)=4.125V、但根据客户测试、电压仅为0.6V。  

那么我的问题是:如何设置单向电流感应,当 Varef=5V,如何设置 AV 和 Rshunt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Colt、

    是的、应为 VAREF/8设置 CSA_DIV=1  

    [quote userid="530355" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1305534/drv8718-q1-how-to-set-the-unidirectional-current-sensing 如何设置 AV 和 Rshunt。

    RSHUNT 是 PCB 上的分流电阻器的值。  Av (放大器增益)是根据公式16计算出的值、 您应该使用该值将 CSA_GAIN_1 (或2)设置为小于该计算值。   

    此致、

    雅各布